This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5817:需要具有 PWM 调光和闪烁功能的 I2C RG LED 驱动器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516496/lp5817-need-i2c-rg-led-driver-that-has-pwm-dimming-and-blinking

器件型号:LP5817
主题中讨论的其他部件:LP5009

工具/软件:

您好:

我正在寻找一个具有 tri 调光和闪烁控制的 LED 彩色(RYG)驱动器。  我有3个 LED 每个 LED 实际上是两个 LED (R/G)用于 tri 颜色 RYG。  我需要能够使 LED 变暗、并且我需要能够单独使 x3个 LED 闪烁。  我正在查看一个 NXP9633、只使用其中的3个 LED、但如果我能找到一个、我宁愿使用 TI 器件。 无法快速找到所需内容、因此我希望 TI 的某个熟悉其器件的人员能够快速为我找到解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    根据我的理解、总共有6个 LED、需要单独控制。 对吧?

    如果是、建议 首先查看 LP5009、它具有9个通道、支持单独和组 PWM 调光。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    不确定 LP5009是否能满足您的要求、是否有任何问题。

    此致、

    Felix