This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:有关有源钳位反激式运行的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521882/ucc28782-question-about-the-operation-of-active-clamp-flyback

部件号:UCC28782
主题: ISO7710中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我是负责处理 TI 产品的分销商 FAE。
我收到了客户提出的关于有源钳位反激式运行情况的三个问题。
此问题与以下主题相同。
(问题1)
我遇到了模式在 LPM 和 ABM 之间以及 ABM 和 AAM 之间来回切换的现象。
我附加了波形。
即使负载恒定、在模式转换时、模式也会在 LPM⇔ABM 和 ABM⇔AAM 之间来回切换。
这种情况可能发生的原因是否有?
您能告诉我有没有办法改进吗?
(问题2)
振铃电流在低侧关断和高侧导通之间流动。
我附加了波形。
红色框表示的区域。
尚不清楚这是由叠加噪声还是高侧环路中谐振电流的影响造成的。
(问题3)
当 ABM 导通且 NSW 为3时、不输出第二个高侧栅极信号。
附加了波形。
由于已经确认正在从 UCC28782 PWMH 输出信号、因此假设这是由于 ISO7710 OUT 没有输出信号。
更改 ISO7710的 VCC2和 GND2之间的电容器不会产生任何影响。
请告诉我是否有任何方法可以改进这一点。

此致、

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521840/ucc28782-unstable-operation

e2e.ti.com/.../Questions-about-Active-Clamp-Flyback.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kaji-San、  

    感谢您提供显示客户问题所涉及的问题的波形。

    对于问题1: 这种模式切换可能是由耦合到 FB 输入的噪声电流引起的。  如果负载和线路是恒定的、则 FB 电流也应是恒定的(一些小纹波除外)。  如果噪声改变 FB 电流、它将导致控制环路以与噪声一样随机的方式通过 ABM 和 LPM 模式切换。  请检查某些可变信号是否在其输出端或输入端耦合到光耦合器电流。

    对于问题2: 我相信初级侧存在高频谐振(~29MHz)、这会导致 T101初级电流上出现振铃(幻灯片4和幻灯片6)。  我没有看到次级电流上有大量振铃、因此该电流似乎局限于初级侧。  它也不会出现在 VSW 电压上。
    因此、初级漏电感和初级绕组电容之间可能存在自谐振。  在29MHz 下、其他电路电容似乎太高、无法应对该频率的高影响。    

    对于问题3:在幻灯片6中、可以看出在第二个脉冲期间没有次级电流(红色迹线)、但在第三个脉冲期间有次级电流。  这告诉我、第2个脉冲的初级电流不会进入输出端、而是所有电流都进入钳位电容器。  如果钳位电容器电压低于反射输出电压、它会这样做。
    初级能量将使钳位电容器电压升高到足以使次级绕组正向偏置的水平、并将能量移出到次级输出电容器。  

    因此、ISO 7710F 输出是否为高侧开关提供栅极驱动尚不清楚。  我认为是这样。  我认为钳位电容器电压过低、无法在第二个脉冲期间将能量/电流从初级传输到次级。  在第1个脉冲能量振铃到次级后、钳位电容值可能过低、无法保持足够的电压。  可能需要增加该电容值。  

    此致、
    Ulrich