This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:TLV75533P:输入输出电容器指南

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522076/tlv755p-tlv75533p-input-output-capacitors-guideline

器件型号:TLV755P

工具/软件:

您好、

数据表第7.1.1节提到、对于输出、电容应为0.47 μ F 或更高、而输入电容应为1uF 或更高。

对于输出:可以并联0.1uF 和10uF 的电容器。 是否需要考虑降低 ESR 的任何影响? 正如一些应用手册所述、降低的 ESR 可能会干扰控制环路 、 导致零点发生偏移、从而导致相位裕度降低、进而影响稳定性。

注意:该 LDO 将用于为一些传感器上电、例如温度、电流、振动等、可能需要热插拔。

对于输入:同样的问题、是否需要并联。 LDO 将从500mA 电源(5V/USB)供电。 较高的输入电容可能会导致高浪涌、除此之外还有其他任何副作用吗?

 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suney、

    Unknown 说:
    对于输出:可以并联0.1uF 和10uF 的电容器。 是否需要考虑降低 ESR 的任何影响? 正如一些应用手册所述、降低 ESR 可能会干扰控制环路 、 从而导致零点发生偏移、从而导致相位裕度降低、进而影响稳定性。[/报价]

    是的、可以使用并联组合。 如果有一个、我们指定了最小 ESR 要求。 对于此器件、您不必考虑它。 请注意、Cout 处的等效电容必须为0.47 μ F 或更大、因此考虑到降额和容差、应相应地选择电容器上的额定电压。

    Unknown 说:
    对于输入:同样的问题、是否需要并联。 LDO 将从500mA 电源(5V/USB)供电。 具有较高的输入电容可能会导致高浪涌、除非存在任何其他副作用[/报价]

    并联不是必需的、但这是输入电容器的良好模拟设计实践。 除了高浪涌电流外、延迟启动时间也是一个问题  

    此致

    Ishaan

    [/quote]