This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506-Q1:漏电流 PGOOD

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522144/lmr36506-q1-leakage-current-pgood

器件型号:LMR36506-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 总部团队:

请提供有关 在3个不同温度范围-40°C、25°C 和150°C 下流经 PGOOD 电路中内部晶体管的漏电流(零栅极电压漏极电流)的信息。

至少、我们对所有这些温度的典型值和最大值感兴趣。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    我已经与设计团队签入。 因为这是一个公共论坛信息、让我们来离线讨论一下。  

    谢谢、

    Richard