This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV761:TLV76133DCYR 认证等级、最小负载电流、热调节和温度稳定性

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522042/tlv761-tlv76133dcyr-qualification-grade-minimum-load-current-thermal-regulation-and-temperature-stability

器件型号:TLV761

工具/软件:

您好团队:

我们计划 在设计中使用器件 TLV76133DCYR。

我需要以下数据:

1) 资质等级

2) 最小负载电流

3) GND 电流

 4)热调节

 5)纹波抑制

此致、

Jignesh Karena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jignesh、  

    是的,请参见下面的答案也请参见数据表所有这些信息也可以在那里找到。  TLV761数据表

    1)这是工业级器件。  

    2)最小负载电流150mA  

    3)静态电流100uA 最大值  

    4) DCY (SOT-223)封装、R_theta_JA 为95.4度 C/W

    5) 120Hz 时 PSRR 为70dB

    希望这对您有所帮助!  

    McKyla