This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:Lipo 250mA 电池的 CHEMID

Guru**** 2535320 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522153/bqstudio-chemid-for-lipo-250mah-battery

部件号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具/软件:

以前有人尝试过使用这样的电池吗?

我在运行 GPCCHEM 流程时遇到困难、想知道是否有人已经这样做了。

因此我可以使用其中一个接近的匹配项。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电池的照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    GPCCHEM 流程会告诉您是否已经有一个匹配度非常高的 chemID、需要完成该流程才能获得相应的 chemID。 如果没有类似的 chemID、您需要发送您的细胞以获取 chemID。 请按照说明为您的电池获取 chemID

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢您、
    Alan