This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:支持的电池

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522241/bq27427-supported-batteries

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具/软件:

是否有受支持的4.2 V 18650电池列表?  

是否 支持 LG INR18650 MJ1 3500 mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    GPCCHEM 流程会告诉您是否已经有一个匹配度非常高的 chemID、需要完成该流程才能获得相应的 chemID。 如果没有类似的 chemID、您需要发送您的细胞以获取 chemID。 请按照说明为您的电池获取 chemID

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢您、
    Alan