This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:BQ25820是否可以将充电电流升压到超过20A?

Guru**** 2530020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520737/bq25820-bq25820-boosting-the-charge-current-beyond-20a-possible

器件型号:BQ25820

工具/软件:

您好:

我知道数据表中 BQ25820限制为20A。  在30A 电流的外部 FET 和高电流电感器中使用该器件有哪些因素会阻止?

有一个关于 Rsense 保持5m Ω 且没有变化的注意事项、但是电流检测信号可能会衰减50%、它会将电流限值提高50%。

20A 限值的来源是什么?

谢谢、

Jeff C  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    Unknown 说:
    20A 限制的来源是什么?

    BAT_SNS 电阻器是该限值的来源。 为确保稳定性、需要5m Ω 检测电阻。 不建议使用其他电阻值。

    您的项目的时间表是什么?

    我们将在下月初发布一款与 BQ25820类似但能够支持更高充电电流的新器件。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有时间、是否有机会获得有关新器件的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    我正在与团队交谈、以了解我可以提供哪些信息。

    我将在下周初跟进。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    感谢您的耐心

    我和我的团队交谈,不幸的是,这个项目已经被搁置。 目前、我们没有备份此信息的时间表。

    正如我之前提到的、BATSNS 电阻器 需要设置为5m Ω 以确保系统稳定性。

    是否可以为您的工程并联使用两个 BQ25820来实现这种更高的充电电流?

    此致、

    基督教