This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820EVM:如何将此电路板用作放电器?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25820EVM, BQSTUDIO, BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521222/bq25820evm-how-use-this-board-as-a-discharger

器件型号:BQ25820EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ25820

工具/软件:

您好:

我们尝试将 BQ25820EVM 用作充电器和充电器。   我想出了如何使用 评估板 作为充电器,但我不能让它作为一个放电器对电池组放电. 我们使用 连接到 J3的13节串联锂离子电池组。 空间。 负载连接到  J1。 我认为反向模式应该自动出现、但它没有。 BQStudio 接口中是否需要设置任何位或进行任何跳线设置? 非常感谢任何帮助。

谢谢

Gamini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gamini、

    Unknown 说:
    我们正在尝试将 BQ25820EVM 用作充电器和分充电器。   我想出了如何使用 评估板 作为充电器,但我不能让它作为一个放电器对电池组放电. 我们使用 连接到 J3的13节串联锂离子电池组。 空间。 负载连接到  J1。 我认为反向模式应该自动出现、但它没有。 BQStudio 接口中是否需要设置任何位或进行任何跳线设置? 非常感谢任何帮助。

    反向模式不会自动启用。 您将需要启用反向模式和/或自动反向模式。 如果您没有主机器件、还可以向 J2施加负载

    此致、

    基督教。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    非常感谢您的迅速响应。 我启用了保留模式、但没有任何反应。 下面是位设置的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gamini、

    为什么状态寄存器为空白?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    倒闭后不会有任何运气。 这是有关状态寄存器的信息。非常感谢您的帮助。 谢谢、Gamini

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gamini、

    VSYS_REV 过低、电压需要高于电池电压。

    BQ25820是正向模式的降压充电器、反向模式的升压充电器。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我将该值设置为54600mV、但仍不能放电。。 评估板上是否有任何必须更改的跳线? THX。 Gamini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gamini、

    您是否对 J2施加了负载? 在反向模式期间、ACFETS 可阻止电流流向 J1。 负载应施加到 J2。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    无论启用还是禁用反向、J2始终为 HOT。 只要连接电池、J2就始终显示电池电压 V 并开始放电。 有没有我控制 J2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gamini、

    • 当器件处于仅电池模式时、BATFET 将打开、电池将直接为 J2供电、但 J2电压将约为与 VBAT 相同的电压。
    • 如果要控制该电压、则需要将 VSYS_REV 设置为所需的任何值(必须高于 VBATT)。 然后您将启用反向模式。 J2Voltage 应与 VSYS_REV 相同。

    仅电池模式:VSYS=VBAT。

    反向模式- VSYS=VSYS_REV

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    如何将器件置于仅电池模式?

    我的意思是、J2不能导通/关断 、因为每当电池连接到 J3时、J2就总是很烫。 我们不希望这样做、因为我们不想对负载或电池进行热插拔。 我们应该能够切断 J2上的 BAT 电压。

    状态显示 BATFET 关闭...

    如何断开和接通 J2的电源?

    非常感谢 Gamini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gamini、

    如何将设备置于仅电池模式?

    仅电池模式仅指 电池 是唯一的电源。 不会进入仅电池模式。 这只是电池作为唯一电源的条件。

    [引述 userid="630221" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521222/bq25820evm-how-use-this-board-as-a-discharger/5850221 #5850221"]

    我们不希望这样做、因为我们不想对负载或电池进行热插拔。 我们应该能够切断 J2上的 BAT 电压。

    [/报价]

    BATFET 关断、但电源仍在流过 FET 的二极管。 如果要完全断开该路径、则需要两个 MOSFET。

    您将需要组装 Q8和 C36、并移除 R1005/R1004

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 基督教。 J2的用途是什么? 是否有仅使用 J1和 J3进行充电和放电的方法? 在本例中、我们可能无法使用3个连接器。 可以在没有 J2的情况下为电池充电、但无法放电。

    谢谢

    Gamini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gamini、

    J2是系统负载

    当适配器超出 ACUV/ACOV 范围(适配器被移除)时、ACFETS 将被锁闭、并且电源无法流向 J1。  我们没有安全的方法让电池从 J3流向 J1。

    如果移除 ACFETS、在插入适配器后、电池将能够从 J3流向 J1。 适配器将对电池短路。 这可能会损坏适配器或电池。

    此致、

    基督教。