This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC30-Q1:TPS1HTC30-Q1 48V 能力

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC30-Q1, TPS1HTC100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520626/tps1htc30-q1-tps1htc30-q1-48v-capabilities

器件型号:TPS1HTC30-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS1HTC100-Q1

工具/软件:

您好社区:

TPS1HTC30-Q1开关是否是48V 电源线的理想选择、以实现持续运行? 其数据表指出、实际可高达60V。

在48V 下运行时、用户应注意什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matei:

    是的、TPS1HTC30-Q1专为48V 汽车系统而设计。 在高电压下运行时、用户应注意所涉及的负载电流和瞬态、因为这会导致器件更快升温并进入热关断状态。 许多48V 系统需要在60V 以上进行测试; 对于这些瞬变、请确保处于数据表中指定的绝对最大额定值范围内、因为超过这一范围无法保证功能、器件可能已损坏。 此外、根据瞬态电压、器件可能无法在 VDS 钳位可能触发的高电平条件下运行。 如果是这种情况、TPS1HTC100-Q1具有一个以更高值接合的 VDS 钳位。

    此致、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    计划将其放置在已调节的48V 线路上、从而跳过任何瞬态电压测试。

    我想阐明 SNS 功能、例如、如果我不需要它、而只是将一个1k Ω 电阻器连接到 GND (根据数据表)、这是否会影响最大负载电流并触发故障?

    DIAG_EN 很可能为3.3V ...或者我是否只需将 DIAG_EN 置于 GND 并禁用它?

    在这种情况下、如果没有 DIAG_EN、哪些保护特性仍然适用?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matei:

    SNS 引脚用于监测负载电流并观察是否存在故障-它对最大负载电流没有任何影响、并且不会触发故障、尤其是在将其连接到接地电阻器的情况下。

    如果 不使用 DIAG_EN、则模拟检测、开路负载和电池短路诊断不可用。 保护将正常运行、不会报告故障。 请参阅以下内容。

    此致、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 这是很有帮助的!

    是否有适用于该开关的 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matei:

    否、当前没有 适用于此开关的 SPICE 模型。  

    此致、  

    Rishika Patel