This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS653860-Q1:即使故障仍在未清除的状态错误位中、SBC NINT 中断引脚也将在 MCU 复位后恢复

Guru**** 2463620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522170/tps653860-q1-will-sbc-nint-interrupt-pin-will-recover-after-mcu-reset-even-if-the-failure-is-still-in-status-error-bits-not-cleared

器件型号:TPS653860-Q1

工具/软件:

您好:

我使用 SBC 器件芯片来控制微控制器。

根据我的配置、如果 SBC 确实检测到过压或过热等某种问题、SBC 会将状态位设置为1、并且还会将引脚 Nint (GPO1)从高电平更改为低电平。

该引脚连接到控制器上的 ESR1引脚将引发 MCU 复位。

在通过 SPI 命令复位后、需要将 SBC 错误状态位清零。

但我的问题是:我想知道 MCU 由于 Nint-ESR1引脚而复位后, SBC 是否会再次进入活动状态以避免 MCU 上的持续复位(这意味着 NINT 引脚将再次变为高电平)?

请记住、状态位仍以1升高、因为它尚未清零、并且需要在复位后立即清零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    由于这是一款 NDA 设备、因此我无法在公共论坛上发布太多内容。 联系 FAE、让他们联系我。 为了尝试为此提供帮助、请使用 nRST 引脚而不是安全输出来重新启动 MCU。