This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:NRE 引脚连接到微控制器 RESET 引脚

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515063/tps65381a-q1-nres-pin-connection-to-microcontroller-reset-pin

器件型号:TPS65381A-Q1

工具/软件:

  • 我们已在不使用 PMIC 看门狗计时器的情况下完成了原型验证。

我们将 PMIC 与 TMS570 LS914控制器配合使用  

  • 我们想了解一下是否不使用 nRST 复位功能、需要考虑的问题是什么。
  • 我们是否有任何其他选项来通过不使用 NREST 引脚来训练看门狗功能。
  • 如果未使用、我们需要将其拉至逻辑高电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待响应  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    如果未使用 nRESET、主要问题将是安全相关。 例如、如果 MCU 挂起而无法继续运行、当将 WDT 与 nReset 引脚配合使用时、PMIC 会重新启动 MCU、系统可以恢复。 设计人员必须决定这是否可以接受。

    实际上、当 WDT 上发现错误时、必须将 PMIC 上的 nRESET 引脚配置为低电平。 您可以通过读取 WD_STATUS 寄存器和 SAFETY_STAT_2来评估看门狗。  

     

    如果您希望 NREST 引脚始终处于高电平、请确保将 SAFETY_FUNC_CFG 寄存器中的 WD_RST_EN 位设置为。

    此致、

    Michael Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    用于 NREST 引脚到 UC 连接的电阻器的最佳值是多少?

    我们使用以下配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    我认为我们不推荐 NRES 线上的任何内容。 此处的理想电阻值将取决于它尝试实现的目标。 是为了限制可能的电流、还是有其他用途? 您当前的配置不应对操作产生负面影响。

    此致、

    Michael Hernandez  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我正在通过 PMIC 的 WDT 和 MCU 进行硬复位。 我将其配置为问答模式。 问题是在进入无限循环后、它会使 MCU 复位、但我会从 PMIC 获得连续复位信号。 因此、我的 MCU 会持续复位。 是否有办法解决问题。 我甚至 在进入硬复位之前尝试了设置 WD_RST_EN。 我附上了 NRES 引脚的示波器屏幕截图以供您参考。  

      

    谢谢、

    子哈希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您对所提出问题的答复。

    其在 PMIC (TPS65381A-Q1)到 MCU (TMS5700914PGEQQ1)之间的布线之间为 r30

    1)我们可以考虑电阻是0欧姆填充?

    2)如果 R30未组装/保持开路、将会导致引脚悬空和 MCU 复位?如果未组装 r30、我们会遇到什么问题?

    此致、

    Navya.d

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    确保  WD_RST_EN 为0、然后观察 WD 错误计数并确保其在启用该位之前变为0。 如果未启用该位、则 WD 不应将复位线路拉至低电平。

    您好 nAvaya、

    如果未组装电阻器并且电路保持开路、则当出现问题(例如 MCU 挂起并需要重新启动)时、PMIC 将无法复位 MCU。 根据应用的不同、系统需要能够自行恢复可能并不是完全必要的。 终端系统设计人员必须做出这一决定。 现在、如果 PMIC 未向 MCU 上的 EN 引脚提供电压、MCU 通常仍需要在该引脚上连接一个上拉电阻器。  

    希望这有所帮助。

    此致、

    Michael Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的回应,希望能多说一点-

    -do RC ckt (r30=1k/0E、R13=10k Ω 和 C27=10nF)时间常数(以微秒为单位  )、在配置看门狗计时器时、MCU 重复复位/通过 JTAG 刷写 MCU 将受到影响。

     

    此致、

    Navya.d

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 nAvaya、

    是的、如果 PMIC 设置为监控复位线路、则复位线路上的电容器可能会导致问题。 实际情况是、随着复位线路需要更长的时间才能启动、器件会检查复位线路、发现电压过低、出现故障情况、并尝试再次复位以解决问题。 如果必须在线路上留出电容器、我们通常建议在这条线路上放置最大220pF 的电容。 希望这有助于澄清问题。

    此致、

    Michael Hernandez