This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:IC 火灾

Guru**** 2504175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521216/bq25798-ic-catching-fire

器件型号:BQ25798

工具/软件:

我正在使用数据表中的图10-1中的配置、10.2典型应用第130页。、单输入源、不使用可选 FET (VBUS、VAC1和 VAC2连接在一起)

BQ25798连接到4节串联电池包(14.8V)

来自 USB-C PD 适配器的电源输入、由 BQ25798设置为12V (在输入电容器上测得11.8V)

BQ25798 (VSYS)的输出连接到一个 MOSFET、用于通过按钮(推挽、按住)打开和关闭电路

在满足以下条件之前、电路运行良好:

器件关断。

已插入电源适配器、BQ25798会开始为电池充电、并且 LED 会亮起。

充电周期完成后、LED 熄灭。

器件已上电、BQ25798会立即着火并持续燃烧、直到我拔下电池。

如果电池未充满电、设备将正常打开

如果电源输入断开、器件将正常导通

当两种条件都存在时(电池充满电且存在电源输入)、为器件供电将烧写 BQ25798。  到目前为止、这在2个不同的器件上发生了4次(两者都使用相同的电源输入/电池设置)。

是硬件问题吗?

是配置问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    哇!  这一点以前没见过。  我可以看到完整的原理图吗?  您是否按照数据表和 EVM 用户指南中的建议在 BAT 上添加了 TVS 二极管?  BAT/BATP 和 SYS 引脚的额定电压仅为20V。  SYS 上的 MOSFET 可能导致电压出现尖峰的瞬变、尤其是在负载释放时。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、感谢您的快速答复

    我在 USB-C 电源输入和电池输出端都有一个18V TVS、但 VSYS 引脚上没有 TVS。 首先、我认为电池上的 TVS 是问题 所在、因为16.8V 的最大电压(测得的16.85V)非常接近18V TVS 阈值、通过 BQ 短接功率、因此我将其移除以进行第二次测试、BQ 再次油炸。

    但是、我没有想到在 VSYS 引脚上进行 MOSFET 开关、这可能是个问题。 我也会尝试使用 TVS。 这意味着电源和/或快速进入的电池产生的更高电压会 导致瞬态略高到足以钳制该20V 引脚。 我还可以尝试在5V 稳压器上软启动以降低浪涌电流。  让我在星期一再做几个测试、我将发布测试结果。

    很遗憾、我无法在公共论坛上发布原理图、但请发送电子邮件至我的账户地址、我将私下回复原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    我会在此论坛向您发送朋友请求,以便我们可以私下沟通。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    我将在此处发帖、以便其他人可以从该信息中受益

    这是示波器上的导通序列。

    测量时电池电压直流偏移为16.5V、我仅使用充满电的电池。 充满电的电池测量值约为16.85V。

    您可以看到第一个峰值为~1.6V、然后是第二个峰值为~1.3V、这表明我在 VSYS 上添加的18V TVS 正在完成其工作。

    16.5V (VBAT)+ 1.6V (尖峰)= 18.1V

    对我来说、这足以表明、如果这不是 TVS、则第一个尖峰可能会高得多、如果它 高于引脚的20V 阈值、尤其是在电池充满电的情况下、则会对 VSYS 引脚吐司。 可以肯定的是、我将使用 电压较低的电池(例如13-14V)进行测试、看看尖峰是否仍然达到18V、如果是、这将结束您的假设、但我相信您已经确定这一点。

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    我希望这可以解决您的问题。

    此致、

    Jeff