This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751 / TPS25763-Q1

Guru**** 2463530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25763-Q1, TPS25751, TPS26744E-Q1, PMP41062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512943/tps25751-tps25763

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件: TPS25763-Q1、 TPS65987TPS26744E-Q1PMP41062

工具/软件:

尊敬的支持团队:

很遗憾、我无法继续与 Aya Khedr 就 TPS25751 / TPS25763-Q1进行对话。 以下方框图显示了预期设计。

我的问题:

1.如果仅将 USB 数据传输到显示器并返回(显示器配备了额外的 USB-Hub 控制器)、TPS25751会是理想选择-您能否确认?

2.如果除了 USB 数据外、监控器侧还需要通过交替模式进行 DP 连接、我会使用 TPS25763-Q1 -您能否确认?

是否可以通过 USB 现场更新 TPS257xx 的固件(是终端客户)、或者我是否必须添加一个连接到 USB 的 MCU 来 通过 I2C 更新 TPS257xx?

非常感谢您!

此致

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    1. 如果仅将 USB 数据传输到显示器并返回(显示器配备了额外的 USB-Hub 控制器)、TPS25751会是理想选择-您能否确认?

    编号  TPS25751不支持 USB3数据。  连接管理器状态不可用。

    Unknown 说:
    3. 是否可以通过 USB 现场更新 TPS257xx 的固件(是终端客户)、或者我是否必须添加一个连接到 USB 的 MCU 来 通过 I2C 更新 TPS257xx?

    您需要使用 MCU 通过 I2C 更新 TPS25751。

    我将请我的同事就 TPS25763-Q1发表评论

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norbert:

    TPS25763-Q1可以充当图中绘制的 VBUS 拉电流和 DP 灌电流。  不过、这是一款可能需要额外考虑的汽车器件。  例如、我看到您是20V/5A 电源。  但是、当 VIN > 18V 时、TPS25763-Q1不会输出 VBUS。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、您好 Eric、

    根据数据表、TPS25751 D 是电源角色:DRP、受电方和数据角色:DFP、DRD、DRP、因此根据我的理解、可以在以下应用中使用 TPS25751 D:

    因此、我不理解您的意思:"连接管理器状态不可用"

    BTW:到目前为止、我使用的是 TPS65987、但遗憾的是、它不再推荐用于新设计。

    期待您的反馈。

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    BTW:到目前为止、我使用的是 TPS65987、但很遗憾、它不再推荐用于新设计。

    是的。  TPS65987支持交替模式和 USB3.0通信。  即 PD 识别交替模式通信并将此信息提供给多路复用器或嵌入式控制器、以便可以根据连接正确更新多路复用器。  TPS25751不具有此功能。

    根据数据表、TPS25751 D 是电源角色:DRP、受电方和数据角色:DFP、DRD、DRP

    数据角色 仅限于上述 D+和 D-、以支持 BC1.2。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    o。我知道即使我不需要交替模式和 USB 3、也只有 TPS25751不适合我上一个方框图中所示的应用。 有什么可以推荐的替代产品吗?

    根据 TI 的概述、TPS26744E-Q1很快就会面世:据我所知、该 PD 控制器将提供 TPS65987的功能(当然是 Amon 其他器件)-对吗? 当前状态标记为"预览"、预计何时可用?

    回到 TPS65987:它还没有 EOL、但它还会有多长时间可用?

    谢谢你

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norbert,

    TPS65987不会 EOL。  我们重点介绍 NRND、因为我们不会对此器件进行任何更新以支持 USBC-USBC PD 规范的更新/更改。  对于已使用此设计的客户、该器件将继续量产。  您仍然可以自由选择/使用此器件、但应告知客户有责任遵守 PD 规范。

    我将推迟到 Eric 来评论 Q1器件。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norbert:

    TPS26744E-Q1计划在4Q 上发布。  这是另一款汽车器件、因此我非常谨慎地推荐它。  它未针对电源接收器角色进行优化、如图的下半部分所示。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我想回到你下面的答案:"不  TPS25751不支持 USB3数据。  连接管理器状态不可用。"

    我再次查看了数据表 、在第47页和第48页上、似乎有可用的连接管理器。 此外、我已查看"USBCPD 应用程序自定义工具"中的"高级配置"、并在"IO Config"一节中选择"plugevent_port1"和"cable_direction_event_port1"。 因此、我不明白为什么不应该有连接管理器。  

    如果我说得对、可以将 TPS25751用于本主题开头所述的应用(请参阅方框图)吗?

    非常感谢

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果回答正确、我可以将 TPS25751用于我在该主题开头描述的应用(请参阅方框图)吗?

    你是对的,我错了。  TPS25751支持 USB3数据。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    很抱歉再次打扰您。 对于上图中的应用、您是否看到有关电源开关(DRP) 5V/3A 至20V/5A 的任何问题?

    谢谢你

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不用麻烦了。  TPS25751不会出现电源角色交换问题。  请注意、该器件在电池充电系统环境中进行配置、并预先加载了 I2C 事件、以便在转换到电池充电至 OTG (供电)时配置充电器(BQ 器件)。

    您还可以选择不使用电池充电器实现、只需管理 TPS25751另一侧的受电和供电。  我希望这一点很清楚。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    另请参阅本参考资料。

    https://www.ti.com/tool/PMP41062

    https://www.ti.com/lit/ug/tidt349a/tidt349a.pdf

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    非常感谢您的回答和链接。 如初始方框图中所示、我想在从笔记本电脑接收5V/3A 电流的监视器中使用 TPS25751、或者-一旦从外部为显示器供电、它就应该充当供电方并为笔记本电脑充电(高达20V/5A)。 电源角色交换必须无缝、以免中断 USB 连接。 就我在评估板(PMP41062)的原理图中可以看到、下面图中的设置应该是可以实现的。

    如果无法做到这一点、您是否有任何可实现无缝电源角色交换的参考设计?

    谢谢你

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在评估板(PMP41062)的原理图中可以看到下图中的设置。

    同意。  按照 USBC-USBC PD 规范中的定义进行电源角色交换。  

    此致、

    Chris