This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521852/tps65987d-tps65987d

部件号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65987

工具/软件:

您好的团队、

我将在一个设计中使用 TPS65987D 此器件型号。 我尝试将外部 SPI 闪存连接到 USB PD、如以下电路所示。

以下是条件、

SPI_POCI-R693已安装并设为低电平。

FT4232与 USB PD 连接并观察以下错误

 当尝试使用 ft4222时、我们观察到挂起问题而不继续操作 。请让我们知道此处缺少的内容 、我们无法将配置文件加载到 SPI 闪存 ic79。此外、我们还尝试为 SPI 闪存提供仍然相同的外部3V3电源  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswini:

    遗憾的是、我们可能无法帮助您调试 FTDI 芯片的问题、因为我们不直接支持这些 IC。 我们仍将帮助您调试 GUI、但由于问题的性质、支持可能会受到限制。

    另一条注释是 TPS65987 PD 控制器为 NRND、并且对该器件的支持有限。

    首先、我想知道您是否有任何其他方法对 SPI 闪存进行编程?

    此外、您能否分享 FTDI 芯片与 SPI 闪存的连接? 它是否与 TPS65987EVM 连接完全匹配? FTDI 芯片是否连接到 PD 控制器以及 SPI 闪存?

    连接 FTDI 芯片后、请打开"Adapter"选项卡并分享弹出窗口显示的内容。

    谢谢。此致、

    Chris