工具/软件:
尊敬的 团队:
我的英语不好,但我会尝试解释我的问题。
我们有一个 使用 BQ25672的情况、 电池为3S (18650)。 我的电源是24V (LRS-350-24平均水平)
有时长时间没有充电电流(电流为0mA)、但有时可以正常工作(电流约为1500mA)
REG00_0x0B=2750mV (Minimal_System_Voltage)
REG03_A0 (Charge_Current_Limit)=0xA0 (1600mA)
REG05_REG_ Input_Voltage_Limit = 0xDC (22000mV)
REG0F_A2 = Charger_Control_
REG0F_REG1 = Charger_Control_ 0x85
REG20_FAULT_Status_0 = 0x00
REG21_FAULT_Status_1 = 0x00
REG26_FAULT_Flag_0 = 0x00
REG27_FAULT_Flag_1 = 0x00
REG2E_ADC_Control = 0x80
原理图如下


SW3的 PIN6连接到 P_QON、SW3的引脚7连接到 PROG、SW3的 PIN8开路

需要调整哪些寄存器值? 电路图中是否有错误?
您可以帮助检查该案例吗? 谢谢。
此致、Ken