This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BQ24171输入:5V/15V 输出:单节节能内核4.2V 充电。 您能帮助查看原理图吗

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519925/bq24171-bq24171-input-5v-15v-output-single-energy-saving-core-4-2v-charging-can-you-help-review-the-schematic-diagram

器件型号:BQ24171

工具/软件:

尊敬的  

  BQ24171输入:5V/15V 输出:单节节能内核4.2V 充电。 您能帮助查看原理图吗?   虚线框可以不使用 。  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Billy、

    除了 STAT 引脚连接需要串联电阻器外、我没有看到任何明显的问题。  对于 Q2和反极性电路、这些是可选的(假设 Q2短路)。  

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据实际布局情况确认 Q2和 Q4是否需要。

    是否需要 Q3? 否则、电池会反向耗电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Billy、

    需要 Q3 (或二极管)来反向阻断。

    此致、

    Jeff