This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63811:IIC 无法读取数据

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520520/tps63811-iic-could-not-read-the-data

器件型号:TPS63811

工具/软件:

尊敬的专家

你好。 我们当前使用的 TPS63811直流/直流芯片在调试过程中遇到问题。 可以帮帮我吗? 如下所示:
1、主控 FPGA 通过 IIC 发送调节电压存储值,将万用表的能量传递到设定的电压值。
2.然而,当读回时,值全部为0
当时、IIC 信号也被捕获、IIC 信号也符合上述现象。 读取时、数据电缆全部为0。 我是否可以询问我们应该从哪些方面进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    请参阅下面随附的图片。  读取时确实有数据、对吧? 这里有什么错误吗?

    您是否尝试过使用不同的 上拉电阻器来更改上升沿和下降沿的压摆率?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的涛

    我对上拉电阻使用了四个不同的电阻值1k、1.5k、3.3k 和4.7k、但读取数据后的反馈仍然为0、没有任何改善。

    以下是客户波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    似乎你从地址不是75H 在你的屏幕截图,右?

    老实说、我不是 I2C 方面的专家、但由于客户几乎没有抱怨这个读取问题、而且它确实是一款旧器件、因此我认为这应该是由一些外部因素引起的。 我认为我不能就这个话题给出好的建议。

    此致

    TAO