This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:关于下冲超过额定值

Guru**** 2797745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521399/tps62175-regarding-the-undershoot-exceeding-the-rated-value

器件型号:TPS62175

工具/软件:

您好的团队、

我对 TPS62175有疑问。

TPS62175周围的电路按下图所示进行配置。

直流电源用作输入电压源、并向 CN1和 CN2施加直流12V。 通过二极管电桥和电感器后、输入电压施加到 TPS62175。

电子负载连接到输出级、并通过调节负载电流来检查来自 SW 端子的输出波形。

SW 波形如下图所示、在峰值处观察到的下冲为-1.86V、持续时间为9.2ns。

如上一篇 E2E 帖子中所述、我们认为波形是由 IC 本身的电感和寄生电容引起的、因此应该没有问题、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    这可能是测量问题。 您可以使用以下两种方法来测量 SW 波形、并尽可能靠近 SW 引脚和 PGND 附近。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢您的答复。

    我知道这可能是测量方法的问题。

    这意味着下冲是由电感和寄生电容引起的、但下冲是否过大?

    或者下冲本身是否存在问题?

    此问题与上述问题类似、但您认为什么?

    (+) TPS62175:开关波形欠冲-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    请参阅类似帖子。 这是正常现象。

    谢谢、

    Nancy