This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882EVM-400KHZ:PFM 模式配置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521707/tps552882evm-400khz-pfm-mode-configuration

器件型号:TPS552882EVM-400KHZ
主题中讨论的其他器件:TPS552882

工具/软件:

您好:

  如数据表中的表所述、我将6.2k Ω 电阻器的 R8替换为6.2K Ω 电阻器(它确切地要求6.19k Ω 电阻器、但我没有这个电阻器、我知道鉴于模式之间的电阻阶跃、它不是那么敏感)、以便使用内部 VCC 源获得模式设置、74h I2C 从器件地址(尽管不使用 I2C)以及 PFM 运行模式

PFM 应调节频率、以便当直流/直流输出连接到双电源线(其中一个电源电压较高)时、它会将频率拉至零、因此直流/直流转换器没有电源输出、因为另一条电源线接管线。

我已经用 TPS55892EVM 对此进行了测试、但确实 发生了 这种情况。

同时、使用 TPS55882EVM 进行测试时、当直流/直流和另一个电源均连接在同一双电源线中时、直流/直流会产生电流输出。 因此、我认为要么电阻器变化未正确设置模式、要么 IC 中有比 TPS55892和 TPS55882更远的器件无法 实现这一点。

请告诉我您的想法。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    感谢您的联系。

    您使用哪个 EVM 进行了测试? TPS552882非 I2C 版本、对吧?

    要将器件设置为在 PFM 模式下运行、建议使用 MODE 电阻器提供以下四个选项。 当 Rmode=6.2k 时、它仍处于 FPWM 模式。 您可以尝试 Rmode=24.9K 并尝试。

    BRS、

    布莱斯