This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581:12Vin/50Vout 0.5A 升压应用

Guru**** 2501735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM51581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521837/lm51581-12vin-50vout-0-5a-boost-application

器件型号:LM51581
主题中讨论的其他器件:LM5155

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在寻找升压转换器、他们的规格如下

Vin 12V;Vout 50V;Iout 0.5A  

我正在使用 Webench 设计、它只推荐 LM5155/6解决方案、他们可以在设计中使用 LM51581吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否指定开关频率?

    此致、

    Hassan