This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:UCC28750

Guru**** 2502845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521323/ucc28750-ucc28750

器件型号:UCC28750

工具/软件:

如所附电路图所示、我计划将其用于120Vdc 和392Vdc 之间的体电压。
有问题吗?
启动时体电压将施加到 VDD、但这将超过30V 的 VDD 最大值。 此连接方法是否正常?

 e2e.ti.com/.../TI_5F00_Q.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要 Vdd 路径上的电阻足够大、就应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 谢谢你。