This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61027:TPS61027DRCR 和 TPS61027DRCRSY 之间的温度规格差异

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520665/tps61027-temperature-spec-difference-between-tps61027drcr-and-tps61027drcrsy

部件号:TPS61027

工具/软件:

您好:

我想确认 TPS61027DRCR 和 TPS61027DRCRSY 具有相同的温度范围规格。 在 TI 产品页面中、它们的温度规格均与-40°C 至125°C 相同。 不过、数据表包含以下内容:

谢谢、

Gabe.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabe、

    我稍后会查找并向您提供反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe:

    我下周能回答您的问题吗? 供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、下周就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    谢谢您、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte、

    感谢您的帮助!

    您好、Gabe、请参阅 TPS61027DRCR、-40-125。 这是量产阶段的一个。