This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481EVAL:参考设计中的 R30和 R36:TIDA-01352

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01352, TIDA-01592, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519584/lm3481eval-r30-and-r36-in-ref-design-tida-01352

器件型号:LM3481EVAL
主题中讨论的其他器件:TIDA-01592、TIDA-01352 LM5030

工具/软件:

您好:

在参考设计指南 TIDA-0159的第11页上、红色叉号位于 R30和 R36上、红色叉号是否意味着无拟合或0欧姆(如第21页的图15所示)元件位于这些位置?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我浏览了 TIDA-0159设计指南、但找不到您参考的确切原理图。
    也许您可以向我发送文档链接或创建屏幕截图吗?

    通常、如果原理图中的元件标有红叉、则通常意味着未组装该元件。
    因此、布局中有一个封装、但这个位置没有焊接元件。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的答复!  应该是 TIDA-01592、对 that.e2e.ti.com/.../TI_5F00_25W_5F00_High_2D00_Voltage_5F00_Power_5F00_Supply_5F00_tiduds2.pdf 很抱歉

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    感谢您的附件。
    我同意您的看法、即电路板图片和原理图在此处不一致。
    如果原理图中有红色叉号、则表示元件不适合。 我假设他们在安装和未安装电阻器的情况下都在物理板上进行了测试、并在放置电阻器时拍照。

    这些电阻器的功能是缓冲次级侧开关节点。 如果在此节点上看到明显的电压过冲、则缓冲器将减少过冲、但不强制要求使用组件运行应用。

    如果您对构建类似设计感兴趣、我建议先放置封装、然后不安装元件。 如果工作台测量结果表明存在很强的过冲、您可以稍后放置缓冲器元件。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的答复。

    C22和 C31是不使用的?  请您确认一下。

    阅读另一个类似的文档:TIDA-01352:在第11页、使用了两种红十字、一种小十字和一种大十字(请参阅随附的文档)。  它看起来大十字是不合适的,但小一个是0欧姆连接。  有什么想法吗?

    此致、
    Marke2e.ti.com/.../TI_5F00_400W_5F00_Programmable_5F00_Power_5F00_Supply_5F00_Ref_5F00_Design_5F00_tiducd8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    工程师不在办公室。 请在周一前回复。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    在未安装 R30和 R36的情况下、相应的电容器 C22和 C31将失去其功能、因此未使用、您是正确的。

    在另一个文档中、您具有红色十字的相同含义。 大十字和小十字均表示该部件未安装。
    十字架的大小的差异似乎只是一个视觉决定。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    如果 TIDA-01352中未安装 R64 (图8)、则 LM5030将不起作用、对吗?

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我不是 LM5030器件的专家、但根据数据表中的引脚说明、如果提供了 VCC 引脚、该器件应该仍然可以正常工作。

    有关 LM5030器件的更多详细信息、我建议在此处的 e2e 中设置新主题。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我认为 LM5030不起作用、因为内部稳压器没有输入。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    可以直接连接输出、即 VCC 引脚、而不是连接稳压器的输入。
    优点是您没有稳压器的损耗、可以 设置 更高的驱动器电压电平、但您需要注意、VCC 引脚的绝对最大限制比 VIN 严格得多、该电压也应该非常稳定。

    此致、
    Niklas