This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828512:有关 PFM 的问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521896/tpsm828512-question-about-pfm

器件型号:TPSM828512

工具/软件:

您好团队:

在 PFM 模式下 Iload 低于0.8A 时、如何估算开关频率?

您是否有开关频率与输出电流的关系图?

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    这是使用我们的 EVM BOM 在5V VIN 和1.8V 输出下的开关频率与负载间的关系图。

    您也可以使用我们的 Webench 工具(webench.ti.com/.../switching-regulator)来估算 PFM 开关频率。

    此致、

    Varun