Other Parts Discussed in Thread: LM51772, LM251772
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51772 主题中讨论的其他器件: LM251772
工具/软件:
您好,我们试图建立电源与电力输送技术的最大输出供电是65W . 我们考虑一种使用由 PD 控制器通过 I2C 控制的降压转换器的架构。
在 LM51772的数据表中、有 PD 控制器+降压 LM51772原理图。 您能帮助找到最兼容的 PD 控制器吗