This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:申请原理图审阅

Guru**** 2508295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519261/bq76200-request-for-schematic-review

器件型号:BQ76200

工具/软件:

您好团队:

我目前正在讨论一个涉及  BQ76200的设计、感谢您协助审阅我的原理图以确保正确实施和最佳实践。

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_Schematic1_5F00_2025_2D00_05_2D00_26.pdf

此致  

Aravindh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想跟进最近 关于 BQ76200设计原理图审阅的问题(随附为 SCH_Schematic1_2025-05-26.pdf)。 我目前正在整个设计阶段取得进展、您的反馈对于确保正确实施和遵守最佳实践非常重要。

    请告诉我是否需要我本人提供任何补充信息或说明

    期待您的意见。

    此致、
    Aravindh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravindh:  

    对延迟表示歉意、目前支持队列非常高、回复时间比平时长。  

    您能重新附上原理图进行审核吗、我这边只是一个空白页面。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Arelis   

     感谢您的答复。 请找到下面随附的压缩原理图文件

    e2e.ti.com/.../SCH_5F00_Schematic1_5F00_2025_2D00_05_2D00_26-_2800_2_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravindh:  

    我能够打开原理图并进行审阅。 仅供参考、器件型号为 BQ76 9. 20、因此螺纹上有错误的器件型号。  

    所附原理图部分非常遵循我们的建议。 需要注意的一点是、您的 CAP1电容器比我们的 EVM (1uF)大10倍(10 μ F)、因此如果需要、您可以减小该电容。

    在原理图外部部分、只需确保外部引导和热敏电阻在规格范围内、并且 TS 引脚上的热敏电阻下拉始终连接、以避免 XREADY 故障。   

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arelis、

    抱歉—我输入了器件型号错误。 感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

    此致

    Aravindh