This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:LM74700

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM74500-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520933/lm74700-q1-lm74700

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74500-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我将 LM74700-Q1用于新的 电子板。

该电子电路板  必须支持符合 UL 60730标准的 UL 认证。

对于 p/n LM74700-Q1、UL 询问:

  •  针对引脚接地短路的引脚 FMEA 分析
  • 针对 Vsupply 的引脚短路的引脚 FMEA 分析
  • 针对相邻引脚的引脚短路的引脚 FMEA 分析

您是否有针对 LM74700-Q1的此类分析文档?

请告诉我。

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    所请求的文档位于技术文档部分的产品文件夹中

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的支持。

    在技术文档的产品文件夹中、我找到了文档:

    "功能安全时基故障率、失效模式分布 LM74700-Q1 "

    但我找不到用于以下项目的引脚 FMEA 文档:

    •  针对引脚接地短路的引脚 FMEA 分析
    • 针对 Vsupply 的引脚短路的引脚 FMEA 分析
    • 针对相邻引脚的引脚短路的引脚 FMEA 分析                       

    如果可以、您能否将其发送给我?

    请告诉我。Thnaks。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    您能使用 LM74500-Q1引脚 FMA 吗?

    LM74500-Q1功能安全时基故障率、失效模式分布和引脚 FMA

    大多数引脚相同、引脚 FMA 将相同。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    好的。 太棒了、谢谢

    此致。