This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116EVM-SW:我在哪里可以下载 USB 转 GPIO2接口适配器固件、因为我测量过、由 TLC59116 EVM 's eGUI 应用程序控制的适配器没有 I2C 信号输出

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521824/tlc59116evm-sw-where-can-i-download-the-usb-to-gpio2-interface-adapter-firmware-since-i-have-measured-there-is-no-i2c-signal-output-from-the-adapter-that-controlled-by-tlc59116-evm-s-egui-app

器件型号:TLC59116EVM-SW
主题:TLC59116中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI FAE:

我测量到由 TLC59116 EVM 的 eGUI 应用程序控制的适配器没有 I2C 信号输出、因此我可以在哪里下载 USB 转 GPIO2接口适配器固件?

我从 SLVC212评估模块(EVM) GUI 下载的应用| TI.com 显示"器件未运行"

感谢您的参与、

请联系我 michaelse@msi.com

MichaelSe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我将关闭此主题并通过电子邮件与您交谈。

    此致、

    Felix