This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21551:在 PSpice 仿真中输出不切换

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521616/ucc21551-outputs-not-switching-in-pspice-simulation

器件型号:UCC21551

工具/软件:

您好 TI 社区、

我目前正在 PSpice 中对一种使用两个 UCC21551隔离式栅极驱动器的全桥栅极驱动器电路进行仿真。 但是、我可能会遇到一个问题、即两个 UCC21551 IC 的 OUTA 和 OUTB 输出在仿真过程中永远不会开关。

这是我第一次使用 PSpice、因此我可能遗漏了一些基本知识、非常感谢您提供任何指导!

设计概述:

  • PWM 信号通过33Ω 电阻器和100pF 滤波电容器施加到 INA 和 INB。

  • EN 将高电平连接至3.3V。

  • VCCI = 3.3V、VDDA/VDDB = 12V。

  • 自举二极管(MBR10100)和电容器用于高侧驱动。

  • 两个 UCC21551 IC 都以48V 总线电压驱动采用全桥配置的 NMOS 晶体管。

观察到的行为:

  • 输入 PWM 信号在 INA 和 INB 上正确显示。

  • 不过、在整个仿真过程中、两个 IC 的 OUTA 和 OUTB 保持高电平/低电平。

故障排除尝试次数:

  • 验证了 PWM 输入的信号电平和上升/下降时间。

  • 仔细检查电源电压和连接。

  • 尝试延长仿真时间并调整时间步长。

我的设置是否存在阻止输出切换的问题?

我附上了原理图的屏幕截图以供参考。

提前感谢您的支持!

此致、

奥斯卡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oskar、

    该仿真模型基于 UCC21551的12V UVLO 选项。

    以下是数据表中的阈值:

    从对 VDD 电源进行的直流扫描中可以看出、仿真模型设计时使用了大约12.5V 的导通阈值。

    将 VDD 电源电压增加到更高的值(例如15V)、应该会使两个输出按预期运行。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki、

    感谢您的快速答复。

    将 VDD 增加到15V 解决了我的问题。

    此致

    奥斯卡