This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:针对恒流充电的降压/升压稳压器的建议

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521792/webench-power-designer-recommendation-for-a-buck-boost-regulator-for-constant-current-charging

部件号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题:LM51772中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在寻找一种可以使用的器件、以便以恒定电流为一组超电容器(15V 时为~1200F)充电。 它将用于12V 或24V 系统。 如果一个电路可以支持这两个系统、但可以接受不同的组装选项、那会很好。 对于12V 系统、它需要将电容充电至15V、因此需要一个降压/升压稳压器。 对于24V 系统、电容需要充电至30V。 充电电流不需要精确、但标称值是我们希望12V 系统为20A 充电、24V 系统为10A 充电。 请告诉我、是否有一个器件非常适合这种情况。