This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:有关双 BQ21040 IC 和 USB-C 电源的充电行为的查询

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521014/bq21040-inquiry-regarding-charging-behavior-with-dual-bq21040-ics-and-usb-c-power-source

器件型号:BQ21040

工具/软件:

尊敬的团队:

我计划使用两个 BQ21040 IC 通过单个5V USB-C 电源以500mA 的充电电流为两个单独的400mA 锂聚合物电池充电。 为了实现这一点、我打算使用5.1kΩ 电阻器将 CC 线路设置为接地。

以下是两种电源场景:

  1. 使用符合 PD 标准的电源: 这将允许我从电源消耗1A 电流、使两个电池能够在快速充电模式下以每个500mA 充电。

  2. 使用标准 USB 2.0端口: 最大电流电容为500mA、这不足以同时以500mA 为两个电池充电。

我想了解以下内容:

  1. 在限流情况下、当 ISET 电流在电源上不可用时、充电 IC 如何工作?

  2. 两个充电 IC 都要求从单个电源提供500mA、因此如何分配电流?

我将很快测试这些场景(等待零部件送达)。 同时、从理论上了解 IC 的功能将是有帮助的。

此致、
Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shashank、

    请阅读数据表的第8.4.2节、该节讨论了 IINDPM 和 VINDPM、这适用于最大化适配器的情况。 这也适用于电流分布问题、但如果两个器件不同时进入、则器件的总阻抗和布局将决定哪一个电流更大、哪一个先进入 DPM。 理论上、如果将两个充电器与相同的布局并联、同时尝试消耗最大电流、则其 DPM 响应会同时处于活动状态。 请根据您的应用进行测试。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  
    感谢您的答复、我还有另一个问题、在充电器打开时、插入电池时充电器的行为是什么? 这是否会造成问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据电压、输出电容器/电池将进行电荷共享。 根据电池插入方式(速度、通过什么阻抗等)、将决定 OUT 引脚的电流/电压从此响应的行为。 一般来说这应该没问题、但我会根据您的应用进行测试。

    此致、

    Mike Emanuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。 如果我有进一步的疑问,会返回给你!

    谢谢、
    Shashank