This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:输入电压范围

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521845/lm70880-q1-input-voltage-range

器件型号:LM70880-Q1

工具/软件:

您好:

我之前曾申请为12V 16A 输出应用设计并联的 LM70880-Q1设计提供支持、但最近理想的输入要求更改为12V 至60V、可能会延长至80V 最大额定值。 我相应地更改了我使用的元件、但我知道数据表中提到降压转换器只能将占空比扩展至大约99%。

我只想确认我的应用的有效输入电压范围是12.76V 至80V、效率为95%(根据快速入门计算器的计算结果)、因为计算器仅显示低于12.35V 标称输入电压时的误差。 我的项目需要至少12V 的电压、因此需要一个权变措施、您是否有任何想法来实现这一目标。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    最大占空比约为99%。 如果输入电压下降使占空比超过99%、IC 将进入压降模式。 然后、输出电压将为 VIN - Vrdson (HS FET 上的压降)- VDCR (电感器上的压降)- VRshunt (电流分流电阻器上的压降)。  

    Ben