This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130A:添加额外的 LC 滤波器、稳定性问题

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520163/tlv62130a-addition-of-extra-lc-filter-stability-concerns

器件型号:TLV62130A

工具/软件:

您好:

对于新设计、我想通过降压转换器为 FPGA 的收发器供电。

一段时间前、我观看了您的低噪声降压转换器设计演示: 适用于没有 LDO PPT 的电源的低噪声和低纹波技术

因此、我想使用带磁珠的额外 LC 滤波器来实现解决方案、我们想使用 TLV62130A 来实现这一点。

一个问题是 LC 滤波器的截止频率必须大于环路带宽、才能使该双极点不影响稳定性。

然而、使用 DCS 控制时、由于非线性行为、很难估算和控制环路带宽、因此我们要更改一位设置。

n`t 我们将 Vos 引脚连接到转换器的输出、则快速非线路空气环路会因额外的磁珠滤波器而受到8 μ s 的影响。

据我所知、上部电压误差放大器非常慢、因此我们可以在磁珠滤波器之后连接该引脚以调节直流压降。

但n`t 再次检查我们是否忘记了任何事情,并希望有你的意见.  

我们知道您有一些专用的降压转换器、这些转换器会根据我所知道的那样注入磁珠滤波器响应的倒数。

但这些都是n`t 在我们的篮子里。

此致

Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Alexander、

    尝试了解您的要求、请确认以下内容:

    到目前为止、TLV62130A VOS 引脚已连接到输出滤波电容器、在您的情况下、您希望使用额外的铁氧体磁珠(该铁氧体磁珠将连接在输出滤波电容器之后)、并且您希望在铁氧体磁珠之后连接 VOS 引脚? 此外、您还想通过电阻分压器在铁氧体磁珠之后连接反馈引脚、甚至使用铁氧体磁珠、希望通过电阻分压器将输出滤波电容器的反馈引脚连接起来?   

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    否、计划直接在电容器(Vos 引脚)上连接内部快速 COT 环路、并在磁珠后连接慢速电压环路。

    n`t、我们测量了这个外部电压环路的环路响应、这似乎非常慢(100Hz)、因此我们预计高磁珠滤波器将影响此环路响应和转换器的总稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Alexander、

    从上面可以看出、它与我们建议的 FB 引脚连接存在偏差。

    我们尚未在内部对此配置进行验证、希望您进行全面测试并做出决策。

    此致、

    Haseen。