This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:任何当前恢复原状

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5137-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521699/lm5146-any-current-restitution

器件型号:LM5146
主题: LM5137-Q1中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、

在搜索 LM5146的在线电源设计器工具时、我需要一个60A 降压转换器将65V 直流 电压降至12V 直流电压。 根据该工具、其电流限制为20A。 但在数据表中没有电流恢复迹象。  是否可以使用 LM5146设计60降压转换器...?

此致、

Janardhan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20A 拓扑只是一个通用指南。 但是、60A 可能需要3-4相。 下面看一下 LM5137-Q1可堆叠控制器。

    --

    Tim