This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:MOSFET 的额定电压

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509585/bq25756-voltage-rating-of-mosfets

器件型号:BQ25756

工具/软件:

我使用 BQ25856进行了一个设计。 到目前为止、我期望输入侧为12V 至24V、输出侧为15V 至18V。 在这种特定情况下、电源将仅在正向模式下使用、绝不会反向使用以从输出侧获取电力。  我的 FET 都是40V FET。 现在、我已被要求支持48V 输入、但仍然具有15V 至18V 输出。 我找到了80V 版本的 FET。 第一个想法是、我只需要更改输入侧 FET 以获得更高的电压。 因为这是最后一分钟的变化、我想 确认 一下、这样我就不会弄错。 似乎很明显,我不得不问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关设计计算器电子表格的注意事项"BQ25756 design-Calc":第115行的定制 MOSFET 部分指降压 MOSFET Q1和 Q2、而第133行指升压 MOSFET Q1和 Q2、其参考值与降压 MOSFET 相同。 设计计算器顶部的原理图根本没有标记 MOSFET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lary、

    是的、对降压阶段和升压阶段使用不同的 MOSFET 应该没有问题。

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这回答了我眼前的问题。 谢谢。 我们的设计实际上有这部分的两个不同实例、提供两个略有不同的功能。 我可以使用简短的离线讨论 来确保我们走在正确的轨道上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lary、

    我没有太多时间进行离线讨论。 如果您向我发送了您的系统要求和设置、我可以查看设置以确保您处于正确的轨道。 如果您需要、我们可以用 E2E 私人消息对此进行讨论。

    我还可以查看您的原理图和 PCB 布局。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25858/BQ25858B 是否具有自己的设计计算电子表格、或者我是否只使用我用于 BQ25856的相同电子表格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lary、

    BQ25856的设计计算器也适用于 BQ25858 IC。

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway