This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:MPPT 芯片的电流增加

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521718/bq25756-current-reeading-from-the-mppt-chip

器件型号:BQ25756

工具/软件:

您好,我们设计了一个系统来跟踪最大功率跟踪系统 MPPT 使用的芯片 BQ25756 .

1)。  我正在尝试读取电池电流、但结果为0。 输入电流也是如此。 我使用了以下代码、您可以提供帮助。 1.使用 REG0x2B_ADC_Control 寄存器 uint8_t ADC_MASK = 0xFC;//1111 1100 uint8_t ADC[2]={ADC_CONTROL、ADC_MASK};i2c_write (hi2c、BQ25756地址、ADC、 2);HAL_DELAY (2);  

2)。 从 REG0x2F_IBAT_ADC 寄存器字段中读取、这表明它需要5m Ω RBAT_SNS。

3)。 在整流器输入为16V 且电池充电@13.09v 后、我们正在为非 ATEX 收割机输入和实际产生的电压供油、我们正在读取电池电压和输入电压、但不会同时读取两个电流。

4)。  我在此将您的系统设置在工作台上(17V 工作台电源、4节磷酸铁锂电池、在~Ω 100mA 下充电)、并获得相同的结果–我可以读取除电流测量值之外的所有 ADC、读取0x0000检测电阻对于 IBat 为5MR、对于 IAC 为2MR。

请支持使用读取电流输入和输出时出现的问题。   

非常感谢

Rajender  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rajender、

    感谢您的研究。

    在电流寄存器设置下、ADC 将只进行单次触发测量。 这是预期行为吗?

    如果您设置 ADC_RATE 位(REG0x2B[5])= 0、您是否可以读取当前寄存器?

    此致、
    Ethan Galloway