This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV773:欠压锁定阈值

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521318/tlv773-undervoltage-lockout-threshold-value

器件型号:TLV773

工具/软件:

从 TLV773数据表中可以看到、"...有源放电电路由使能引脚或 IN 上的电压降至欠压锁定(UVLO)阈值以下来激活..."  

Voltage ON 下降时、该欠压锁定阈值的预期值是多少? 我查看了其他几个 TLV77x LDO 的数据表、似乎缺少此参数的规格。

此致、

Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satish

    请参阅以下信息、了解 UVLO 阈值

    对于 VIN 上升、UVLO 阈值为1.3V (典型值)

    对于 VIN 下降 UVLO 阈值为1.25V (典型值)

    UVLO 迟滞为55mV (典型值)

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ishaan。