This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631010:I/O 电容器注意事项

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521178/tps631010-i-o-capacitor-consideration

部件号:TPS631010

工具/软件:

您好:

我为 TPS631010YBGR 器件编写了 SCH 和 PCB、在数据表中有点困惑。

请参阅下图。

假设我在输入侧有一个0402和0805、并在输出端有两个(不是三个)电容器:

1) 0402应该是#1还是#2?

2)因为我只有两个 OUT 相等的电容器、可以省略:#3还是#5?

注意:我知道我命名了输出轨3.3V、但使用了806kΩ。 请忽略此特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 David

    工程师不在办公室。 请在 周二之前收到回复。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    建议省略放置在位置#2和#5 Cout 上的22uF 0805输入电容器。

    此致

    TAO