This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:调光性能

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3406, TPS922052, TPS92515HV, TPS92401, TPS92402, TPS922055, TPS92640, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518316/tps922052-dimming-performance

器件型号:TPS922052
主题中讨论的其他器件:LM3406TPS92515HVTPS922055、LM3409、 TPS92515

工具/软件:

大家好、我们目前通过采用外部管理分流器的 LM3406实现了出色的调光性能、但我们希望能够控制电流。  您会推荐  TPS922052吗? 通过内部管理或借助外部分流器、可提供精确电流控制和深度调光的理想选择是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您能否分享有关如何实现当前"外部管理关闭"解决方案的更多详细信息? 通过分立式栅极驱动器+ MOSFET 或集成式分流 FET 控制解决方案?

    在提出建议之前、我想知道为什么需要替代解决方案?  现有解决方案的电流精度或调光分辨率是否不满足要求? 如果是、所需的电流精度和调光分辨率@调光频率是多少?

    此致、

    Felix   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix、是的 、我们使用 UCC27517DBVR 驱动 FET 来分流输出、我们通过 LM3406的 VDD 为 UCC 供电、该电压约为7V、因此我们可从中获得相当不错的性能。  它从微 控制器自身的 PWM 通道运行、因此我们可以独立于控制分流器开启控制器(通过 PWM)、这两个 PWM 都会同步、因此我们可以管理导通和分流、从而在较低 DIM 级别下降低功耗。

    这种方法很好、但现在我们确实希望能够对电流进行软件控制、以便为不同的产品配置拨入电流。

    我们使用 TPS92515HV 构建了一个原型 、但电流在 很大程度上取决于真正的电感器亨利、我们发现电感器容差的变化过大、以及电感器随温度/负载变化特性的方式。

    我希望电流<+/-3%、我希望 在4kHz 下调光深度>10:000:1。  i/d 喜欢能够在 500mA 到1400mA 范围内拨入电流(来自其他 PWM 信号、模拟信号或数字总线)、但在高于1000mA 时、精度较低对我们来说是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否也可以申请 TPS92205x_LCD 的最新版本 Cal_Tool 、谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    感谢您的解释。 不确定您是否听说过 采用集成解决方案替代分立式分流器控制解决方案的 TPS92402/TPS92401。

    至于最新的计算工具,我会有一个支票,并发送给你,如果有。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是驱动车内照明应用的 COB、因此我不确定这些器件是否有用。  

    查看这个旧的 TPS92205x 计算器、似乎有点错、它计算感应电阻的方式似乎是基于 ADIM 调节的电流而不是全功率电流。  拥有密码会很方便、因此我可以检查密码的工作情况!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     关于 TPS92205x 的几个问题、我阅读了数据表、我仍然不确定;

    1)您可以在不使用输出电容器的情况下运行、我们一直在设计具有更大电感器和不具有输出电容器的解决方案、从而获得出色的调光控制。  这似乎不是该器件的目的。

    2)这款器件的调光效果优于仅使用使能引脚控制 LM3406等转换器时的调光 效果、因为我们发现在深度调光下、您最终在使能窗口内的转换器周期太少、而控制粒度会松动、TPS92205x 旨在通过其内部功能来缓解这一问题、从而获得 DIM 深度的标题性能数据。  我正在尝试了解150ns 控制的含义、是否需要在 MHz 范围内运行转换器才能从中受益?

    3)我们是否可以在 TPS92205x 上添加一个分流器, 这可能不是因为它会导致内部故障 检测的混乱。

    我已经准备好了 EVM、 希望今天能送达!

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚试用了  TPS922055 EVM、使用了其中一个0.1 Ω 电阻器来降低标准驱动电流、DIM/EN 性能对于我们的应用来说肯定不够好、我发现当我将电流设置为50%占空比(1kHz)、然后将 EN 从关闭状态启动时、直到0.22%(1KHz)占空比才会得到输出?  也许我需要绑带这些引脚或其他东西-更多的阅读来做!

    编辑-我认为我必须小心管理 EN 引脚的方式、以阻止其 完全 关闭、也许我需要管理 ADIM 引脚以从关闭状态启动-明天会更详细地查看-最新的计算器会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    在回答您关于 TPS92205X 的问题之前、我想与您澄清一下您的要求。

    根据我的理解、您的要求如下所示。 对吗?

    • 7V 输入电压
    • 一个 LED 连接到输出、输出电压为3V?
    •  500mA 至1400mA 的输出电流、精度为+-3%
    • 调光频率4kHz
    • 调光分辨率10000:1 (约13位)

     您的系统具有前置直流/直流恒流 LED 驱动器和带并联 FET 的 LED 负载、如下所示(简化方框图)。 对吧?

      

    我知道、为了实现高 PWM 调光频率和分辨率、通常会使用关断调光、这意味着前级直流/直流转换器仅提供恒定电流、而调光控制是通过控制并联 FET 的开/关来实现的。  

    所以、我有点困惑、您提到要选择支持高调光频率和分辨率的 LED 驱动器(前级直流/直流 CC)。 如果有、则使用分流 FET 的用途是什么?

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ s

    来到 TPS922055、

    1. 是的、TPS922055可以在没有 输出电容器的情况下运行。 但是、不建议在此类系统中使用 TPS922055来支持分流调光。
    2. 是的、由于引入了电感式快速调光(IP)、TPS922055具有比 LM3406更好的调光性能。 是的、为了实现高 PWM 调光频率、需要更高的开关频率。 对于 TPS922055、支持4种调光方法。 通过灵活的混合调光方法、可实现4kHz 下的10000:1 PWM 调光。
    3. 如前所述、 TPS922055不支持分流调光。 我们有特殊的 LED 驱动器支持并联调光、即 TPS92640/1

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    我关于7V 的评论与以下事实有关:LM3406上的 VCC 电源轨可以提供7V 电压、这非常方便、然后可以为分流 FET 驱动器供电来控制分流器。  我的应用都是48V IN 和12V 至36V OUT。

    我想我需要弄清楚 TPS92055/2的实际工作原理、我认为、如果我 以正确的方式操作两个输入、至少可以达到足够的性能水平、从而从中获得所需的信息。

    我看到了具有 FET 的数量 TPS92640/1、这让我很失望。我也在考虑使用 LM3409、它还可以进行分流调光(总共两个 FET)、但最好使用更现代的器件-我在职业生涯一开始做的设计之一是使用该器件、而不是因为它有折扣!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    建议实现以下要求的两种方法。

    1. 使用 TPS922055/2的调光功能在没有并联 FET 的情况下实现调光性能(正如我所说的、TPS922055/2无法很好地与并联调光配合使用)
    2. 使用 LM3409或 TPS92515作为带有并联 FET 的 LED 负载的预级恒流源。 控制并联 FET 以实现调光性能。

    设计要求:

    • 48V 输入电压
    • 12V 至36V 输出电压
    •  500mA 至1400mA 的输出电流、精度为+-3%
    • 调光频率4kHz
    • 调光分辨率10000:1 (约13位)

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  我只是无法让 TPS922055从黑暗中很好地导通、我目前以200Hz PWM 运行、我认为、如果我 在 EN 引脚上保持200ns 的小脉冲、我可以将其保持在混合模式、然后很好地将其启动、但我当然无法使其真正暗、 然后、一旦我降低 EN 脉冲以使 LED 变暗、转换器似乎就会关断、我必须将其启动到2100ns、才能使其恢复正常。

    我想这是为那些对黑暗中的阴影不那么挑剔的人而做的,而不是我的项目。  这是一个耻辱,因为它是一个真正好看的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    是、因为 EN/PWM 引脚重复用于关断器件。  我认为、减少 EN 脉冲可能会使器件进入关断模式。

    我建议通过电子邮件继续讨论、以便获得更好的跟踪。 我的电子邮件地址是 felix-wang@ti.com。  

    让我们向您展示如何从电子邮件中的真正黑暗中实现流畅的调光。

    此致、

    Felix