This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:LM61495QRPHRQ1数据表不正确。 那么、正确的信息是什么?

Guru**** 2508135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521575/lm61495-lm61495qrphrq1-data-sheet-is-not-correct-so-what-is-the-correct-information

部件号:LM61495

工具/软件:

器件显示其16个引脚、机械信息显示为22。 那么、它是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    看起来封装上的一些引脚会"短接"在一起。我认为这就是差异的来源。 我认为还有其他 TI 器件共享此封装、其中每个短接的引脚代表一个22引脚。

    是的、器件应该只有16个引脚。 请参阅下面的。 我把短路的引脚圈起来。

    您可以在此处下载超级库管理员以帮助将零件实施到您的库中:

    https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=LM61495&package=RPH&pin=16&sid = 0192d4e7dd750016687483c8d2a5050002500d00978和 c=1

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、有一个16焊盘 VQFN 和一个22焊盘 VQFN。 如果焊盘短接在一起、则焊盘的标注将不同。 甚至有未短接的焊盘、例如焊盘17。 "不是吗? 我知道是什么、但在问题得到解决并获得新的数据表后才能继续。  

     

    查看我连接的另一器件、该器件实际上需要16引脚 VQFN 及其封装外形。 如下所示。 61495数据表的问题在于其与其他器件集总在一起。 如果该器件确实是16引脚 VQFN 并遵循引脚排列、则61495的封装外形完全不正确。 该器件为16引脚、数据表中的封装轮廓为22个焊盘、与将焊盘短接在一起无关、因为该数据表中的封装轮廓未显示短接焊盘的焊盘图案、它显示了各个引脚的焊盘图案、而且引脚排列也没有提及引脚17至22、因为没有连接或任何其他原因。

    如下所示、我认为封装外形应该是16个引脚和16个焊盘、是的、角焊盘是矩形、用于考虑物理器件上的短路连接。  

    即使我可以使用其他器件的物理封装略图、但不一定会将61495的引脚排列与封装略图正确关联。  

     61495数据表不提供以下任一功能:

    a.在第4页和第5页或上提供正确的引脚排列

    b.第61页显示正确的封装轮廓。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我不明白问题是什么。 DS 中的所有内容都正确。 第4页、第5页和第61页上的针脚都有16个针脚。 唯一没有16个引脚的是 RNL0022A 文档、它与 lm61495器件无关。 我不知道您在哪里找到了该文档。

    DS 中的所有内容都指向具有16个引脚的 LM61495。 包括 DS 末尾的文档。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我看了-Q1数据表、明白了您的意思。 LM61495 (非 Q1)在 DS 末尾提供了正确的信息。

    您可以使用它吗?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm61495.pdf

    我会看到我可以做些什么来修改 DS、但可能需要一些时间。

    谢谢、
    Andrew