This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:输出端仅为0.7V

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516561/lmr51450-only-0-7-v-at-the-output

器件型号:LMR51450

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:
我遇到的问题是、到目前为止、所有让 LMR51450SDRRR 运行的尝试都失败了。


我尝试了以下变体:
- R_FBT 和 R_FBB 配置为6V 和10V 输出
- RT 至 GND (1MHz)和 RT、阻值为30k Ω(500kHz)
-带 R_FF (数据表)和不带 R_FF (Webench)
-路由了两种不同的布局
-被测试的输入电压从13V 到30V

电路行为始终相同。
-只有大约0.7V 达到输出。
-电路在无负载的情况下消耗大约0.6W 的功率。
- LMR51450得到热约55°C。
-当我用示波器测量 SW 时,我看到的频率为2.2MHz。
- PG 给我一个接地信号。

您能看一下我的电路、看看误差在哪里吗? 我卡住了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yves:

    您是否已确保器件正确焊接到电路板上? 如果是、您是否在任何其他设备或仅此设备上看到了此问题?

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    感谢您的快速答复!
    我订购了从 JLC 组装和焊接的 PCB。  到目前为止、我对任何订购的焊接 IC 都没有任何问题。
    现在、我在这里有14个测试板(两个不同的基本布线布局、四个不同的电感器、四个不同的配置)、它们都存在相同的问题。
    LMR51450的物理引脚对齐/芯片旋转 也是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它也是正确的芯片。 我已经检查了 IC 标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供 VOUT、VIN、电感器电流和 SW 的屏幕截图?

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电容器处的 VIN = 13V (蓝色)
    输出电容器/Inductor_OUT 处的 VOUT、约为0.7V (黄色)

    INCOTOR_IN 处的 SW (黄色)

    电源(1、2W =两个 LMR51450测试站并联、无负载)

    其中一个测试 PCB

    但是、我不知道如何测量该设置中的电感器电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Yves、

    您能否在该器件的 EVM 上组装疑似出现故障的器件、以确保器件不会损坏?

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dino、

    今天、我订购了一个 EVM 和几个  LMR51450SDRRR IC。 因此、我可以交叉检查/重新解析由于 EVM 和我的测试 PCB 而产生的 LMR。
    我将使用结果更新此线程。

    奇怪的是、测试 PCB 上的单个 LMR 电路无法正常工作。 它们的行为方式都是相同的。  这指向电路图或布线中的系统错误、对吧?

    谢谢、

    Yves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yves:

    正如数据表第26-29页中所述、器件顶层没有接地覆铜会弹出一点。 PCB 上应该有此设计、但您的设计并未完成。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    感谢您的提示! 在下一个测试 PCB 布线时、我会记住这一点。

    我的两种不同布局/布线是4层和6层 PCB。 第二层、第四层和第六层分别为地面。 这意味着接地位于整个电路的正下方。

    例如、这是第二层。


    谢谢、
    Yves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yves:  

    您能否向我们发送您的布局文件、以便我们进行更详细的了解? 下周初就会回到您的身边,第26天是我们在美国度假的地方。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我在这里附加了 KiCad 9.0文件。 在4层设计中、它们可简化为6V 降压转换器的电路。

    e2e.ti.com/.../v3.0_5F00_LMR_2D00_Test_5F00_TI.zip

    EMV 和 LMRs IC 应在27日或28日到达。

    非常感谢!

    Yves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yves:

    在打开您发送的文件时遇到一些问题。 您能否截屏每一层并将其放入一个 pdf 文件中? 为困难道歉。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

     当然可以。 请查看随附的文件。

    e2e.ti.com/.../LMR_2D00_Test_2D00_PWR-Supply.pdf

    e2e.ti.com/.../LMR_2D00_Test_5F005F00_Assembly.pdf

    谢谢、

    Yves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves,

    谢谢你。 我将与我的团队一起查看、并尽快回复您。

    -迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    EMV 董事会和各个 LMRs 已于本周抵达。 我已经测试了 EMV。 如果没有负载、它不会消耗功率、而在负载(1A)下、它也不会变得特别热。 对于负载、我还可以在 SW 上看到更好的500kHz 边缘、并具有示波功能。 EMV 将按预期工作。

    手动重新焊接 LMR 确实很困难、但我设法将其中一个新 LMR焊接 到我的一个测试 PCB 上。 它的行为方式与之前相同。 SW 上的频率围绕2.2 MHz 且没有清零边沿、在无负载的空闲状态下可获得约55°C 的温度。 我认为这是一个设计缺陷,但我还找不到它。


    您是否在我的版式方面取得了任何进展?

    谢谢

    Yves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yves:

    很遗憾、我们的团队本周一直很忙、本周我会尽快为您提供一些反馈。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    好消息、我发现了问题。

    如今、我更换了测试 PCB 上的更多元件。 更换 C_Boot 后、电路工作正常。
    经过仔细分析、发现 C_Boot 的电路图正确、但配备了错误的电容器。
    它是一个33pF 电容器、而不是100nF 电容器。

    这意味着我可以标记已解决的问题、并最终在我们的下一个产品线中实现降压转换器。

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到! 闭合螺纹。