This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:BQ76930 EVM

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930EVM, EV2400, BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512679/bq76930evm-bq76930-evm

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ76930BQ78350

工具/软件:

我尝试在 STM8和 BQ76930EVM 之间建立 SMBus 通信。 我正在将 STM8配置为主器件。  

现在、我使用 EV2400通过 I2C 读取寄存器值。

我看到在同一 EVM 板上使用了 BQ76930和 BQ78350。 如何知道我要与哪个微控制器通信?  该连接会是怎样的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julie:  

    BQ78350是 BQ7690监测器的配套电量计、有关如何将这两个 IC 连接在一起的详细信息、请参阅配套电量计数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq78350-r1a.pdf)。

    在简化的情况下、您可以从 MCU 直接与配套的电量监测计 BQ78350通信、这将通过 I2C 与电池监测器 BQ76930通信。 您还可以绕过配套电量监测计、直接与电池监测器 (D/S https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76930.pdf)通信。 如果要直接与电池监测器通信、可以断开配套电量监测计之间的 I2C 连接、并直接在 BQ76930的 I2C 总线上连接 MCU。  

    EV2400可用于控制两个器件、与 STM8相同。 EV2400很可能与 BQ78350通信、BQ78350很可能与电路板上的 BQ76930通信。 请参阅原理图和用户指南、根据需要连接 ST MCU。  

    此致、  
    Arelis G. Guerrero