请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1HTC30-Q1 工具/软件:
您好的团队、
我对 TPS1HTC30-Q1的电流限制有疑问。 我知道 ILIM 由 RILIM 确定、ILIM 的范围为2A 至16A。 根据数据表6.5的电流限制特性、建议的 RILIM 值为10k Ω 至50k Ω、即 ILIM 的2A 至10A。 如何将 ILIM 值从10A 设置为16A?
此致、
山本俊介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
我对 TPS1HTC30-Q1的电流限制有疑问。 我知道 ILIM 由 RILIM 确定、ILIM 的范围为2A 至16A。 根据数据表6.5的电流限制特性、建议的 RILIM 值为10k Ω 至50k Ω、即 ILIM 的2A 至10A。 如何将 ILIM 值从10A 设置为16A?
此致、
山本俊介
尊敬的 Shunsuke:
是的、ILIM 引脚可以具有 一个10 kΩ 转50 kΩ 电阻器、接地或保持开路以从器件获得三种不同的响应。 由于内部电流限制更适用于失效防护条件、因此建议使用外部 RILIM 电阻器。 但是、内部电流限制被定义为典型值、因此可以或多或少;由于 RILIM =接地预计的内部限制为16A、因此整个器件被视为可配置为2-16A 范围、但您不能使用外部电阻器在10-16A 范围内设置限制。
此致、
Rishika Patel