This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:可接受的最小有效更新电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515957/bq40z50-r2-minimum-acceptable-valid-update-voltage

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具/软件:

您好!我们的设计 将 有效更新 电压和关断电压   分别配置为3000mV 和2700mV。 根据"BQ40Z50设置和投入生产"培训视频中的建议选择"有效更新电压"、而关断电压是根据我们自己的系统级要求选择的。

我们正在考虑将  有效更新电压降低 到低于关断电压(例如2600mV)的电压、以便寿命数据收集可 在电量监测计的整个工作范围内继续运行。 将有效更新电压降至2600mV 或更低是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    我们建议不要使"有效更新电压"低于"关断电压"、因为系统处于关断模式、这些值无法更新。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Alan—感谢您的更新! 我同意您的想法、但这与我对以下寿命数据记录条件的理解相冲突(TRM 的第77页):

    在低压关断且电压高于有效更新电压之前。

    实际上、关断期间、电芯电压可能会继续降至低于关断电压(例如2690mV < 2700mV)。 如果 有效更新电压完全等于关断电压、则似乎有可能错过这个最终寿命记录点。

    考虑到这一点、并考虑到数据表似乎将闪存写入指定为低至 VCC = 2200mV、我的想法是将  有效更新电压设置 为略低于 关断 电压

    您是否仍建议 反对此想法? 如果是、如何保证在低压关断时记录寿命数据? 再次感谢您的持续支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在这里我得到了调整、通过代码我看不到任何其他依赖于有效更新电压的内容。 我认为可以将有效更新电压略低于关断电压。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Anthony—感谢您的更新;我与您保持一致。 目前只有最后一个问题、即有效更新电压降至关断电压以下有效更新电压实际上不会产生任何影响、并且可以在电量监测计的整个工作范围内写入数据闪存。

    鉴于这是可以的、首先确定"Valid Update Voltage"的要点是什么? 另一种说法是、 在一个实际用例中、什么是在电量监测计运行时不希望数据闪存可写入的示例?

    在某些应用中、数据闪存仍然可能在低于特定的有效更新电压范围时损坏是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我同意你的说法。 我已联系我们的固件团队以获取有关此参数用途的更多详细信息、并且我会在收到回复时通知您。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Anthony—听起来很棒;感谢您的更新。 我们正在朝生产方向发展、并关闭了一些松散端、例如这一端、因此、在接下来的几周内、您可能会发现我的一些螺纹。 再次感谢您的持续支持和耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    我们已收到您的状态并正在处理您的回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉耽误您的时间、我们的固件团队对此做出了回复、此值取决于硬件。 请查看以下回复:

    "取决于硬件、闪存需要工作电压来擦除/编程、我认为某些单节电芯器件大约为2.2V、某些多节电芯器件大约为4V。"

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Anthony—感谢您的更新! 感谢您对此进行了进一步研究、但这些说明似乎只是对数据表限制的确认、如下所示以供参考:

    我们需要努力理解的是、使用" 有效更新电压"参数人为限制范围的原因是什么? 如果硬件支持低至2200mV 的数据闪存更新、为什么 存在一种方法来防止 它们处于任意阈值、例如3500mV (默认值)或3000mV (培训视频中的建议)?

    另一种说法是:是否存在 不建议允许 在某种灰色区域(例如2200–3000mV)内写入数据闪存的实际情况或应用? 也许在低电压下的大电流瞬变期间存在数据损坏的风险? 我幼稚地认为   存在有效更新电压参数有一个原因;这基本上是我的问题。

    再次感谢您的持续支持—如果我能提供任何其他信息、请告诉我。