This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110-HT:热关断

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110-HT, TPS62110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520678/tps62110-ht-thermal-shutdown

器件型号:TPS62110-HT
主题: TPS62110中讨论的其他器件

工具/软件:

数据表显示了方框图中的热关断元件。 但是、数据表未提及在什么温度下激活热关断并关断器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS62110HPWP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    在如下的数据表中、它是145°C。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nancy、

    以上答案没有道理。 此器件的额定工作温度高达175°C。

    此致。

    -阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    您在哪里看到该器件的额定工作温度高达175°C? 根据数据表、绝对最大结温为150°C。 145C OTP 是有道理的。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    TPS62110-HT 数据表指出该器件可在高达175°C 的温度下运行:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62110-ht.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&ts = 1748886427303

    是否有不同的数据表?

    阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    这是我要查找的数据表。 将与团队核实 OTP 点。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    数据表中未指定 OTP 阈值。 与非 HT 器件 TPS62110相比、TPS62110关断温度为145C、最大结温为150°C。 我们可以合理地假设此-HT 器件的 OTP 关断也在最大结温的5度范围内、即185C (最大结温为190C)。

    希望这有所帮助。

    谢谢、

    Nancy。