This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:PFC 输入电流上出现振铃

Guru**** 2508545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520086/ucc28051-ringing-on-pfc-input-current

器件型号:UCC28051

工具/软件:

您好团队:

我们观察到输入电流上出现频率为3kHz 的振铃、这种情况发生在输入电压峰值期间。

我没有明白这种振铃的原因、请您解释一下。

此致、

Dilip R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dilip、  

    这可能是 ZCD 信号出现问题。  

    您能否提供 PFC 的原理图和每个波形的测试条件?
    请务必包含电感和匝数比。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    我附上了以下文件供您参考、并附上了相关信息。

    e2e.ti.com/.../3_5F00_Query-to-TI_5F00_PFC-Ringing.docx

    上面消息中随附的波形适用于665V PFC 输出时的116W 功率。

    此致、

    Dilip R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dilip、  

    感谢您提供原理图文档。  

    我注意到 VO_SNS 输入端没有滤波电容器。  我不知道高电压开关噪声是否可能有足够的噪声耦合到 VO_SNS、从而足够影响 COMP 输出从而导致问题、但我建议在 VO_SNS (引脚1)和 GND (引脚6)之间靠近 IC 的位置添加一个10nF 电容器。

    在 ZCD 输入端、您具有 C11 = 100nF、这是 ZCD 功能的一个非常高的值。  
    在663V 输出下、110kR 串联电阻是一个不错的值、可以限制 ZCD 引脚最大电流。
    但是、100nF 电容器产生10ms 的时间常数、该时间常数对于逐周期信号来说太长了。  

    尽管开关频率是可变的、但通常是几十 kHz、在10us 周期内可能接近100kHz。
    我建议 ZCD 时间常数应接近~1us、而不是10ms。  
    理想情况下、选择 C11值以在上一周期 VDS 振铃的第一个谷底导通 MOSFET。  

    对于1us、设置 C11 = 10pF。  然后向上或向下调整 C11值以优化转换模式谷底开关。

    此致、
    Ulrich