This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:主 ADC 和 AUX ADC 之间测量的比较

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513033/bq79616-q1-comparison-of-measurement-made-between-the-main-adc-and-the-aux-adc

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我想问一下对于 BQ79616、是否通过比较与主 ADC 进行的测量以及与 AUX ADC 并联的测量来检测电池电压测量中的故障在正常运行期间自动执行、或者是否需要实现专用诊断例程。

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca,

    是的、它们记录在 FAULT_COMP_VCCB1/2寄存器中。 有关详细信息、请参阅数据表中的"8.3.6.4.6通过 ADC 比较进行诊断"部分。

    此致、

    Bo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有两个问题

    是否可以激活 AUX ADC 和主 ADC 之间的比较以检测电池电压(或温度)测量中的故障、并继续使用 BQ79616的其他特性(例如读取电芯电压和其他功能)、而通过 ADC 比较进行的诊断尚未完成?

     在文档" BQ7961x-Q1安全手册(SLVAEB0)"中、安全机制 SM100报告了以下注意事项:

    "在电芯均衡期间、AUX ADC 从 CB 输入引脚读取的电池电芯电压将被偏移、并且与主 ADC 从 VC 输入引脚读取的电池电芯电压不同。"
    这是否意味着在电芯平衡期间有必要禁用 AUX ADC 和主 ADC 之间的诊断(SM100)?

     谢谢

     此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    你那有新消息吗?

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca,

    很抱歉延迟的回复。

    编号 ADC 比较诊断正在进行时、无法使用其他功能。 比较应相对较短(AUXCELL 稳定时间+一轮循环时间)、并且不会自动重复。 如果在启动诊断时电芯平衡处于活动状态、则即使没有任何问题、当前正在平衡的任何电芯也可能会失败。  

    此致、

    Bo