This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:BQ79600-Q1中 INH 引脚功能与 NFAULT 引脚间的关系说明

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519270/bq79600-q1-clarification-on-inh-pin-functionality-vs-nfault-pin-in-bq79600-q1

器件型号:BQ79600-Q1

工具/软件:

您好:

我需要澄清 BQ79600-Q1上 INH 引脚的功能、尤其是与 NFAULT 引脚相关的功能。

根据我到目前为止的理解:

当 BQ79600处于 SHUTDOWN 模式并且其中一个从器件(堆栈)发生故障时、该器件使用监听检测器检测潜在的故障音调。

如果验证音调为真故障、BQ79600将从 SHUTDOWN 模式转换为 VALIDATE 模式并激活 INH 引脚。

然后使用 INH 引脚唤醒 PMIC、进而为 MCU 上电。

但是、我不清楚 INH 引脚和 NFAULT 引脚之间的差异。 两者似乎都与故障相关、但:

请您澄清一下:

INH 引脚与 NFAULT 引脚的确切作用是什么?

应在哪些情况下使用每个引脚?

两者都可以在典型的故障检测和唤醒系统中一起使用吗?

我是否可以将 INH 引脚直接连接到处理器的其中一个"唤醒"引脚?

提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、

    很抱歉、延迟的回复。

    NFAULT 用于当前器件、仅在 BQ79600的 FAULT_SUMMARY 寄存器不为零时触发。 它也是低电平有效、这意味着当检测到故障时、引脚上的电压为零、而当未检测到故障时、引脚上的电压会拉至3.3V。 这是您的默认故障检测引脚、应在正常运行期间使用。 此引脚在验证模式下始终为低电平。

    INH 专门用于使用器件的监听检测器和反向唤醒功能的场景。 仅当 INH PMOS 被激活时、它才会变为高电平、并且即使器件处于关断状态、它也会保持高电平、直到具体禁用它为止。 该引脚为高电平有效、旨在驱动 MCU 电源管理的 EN 端子、而不是直接连接到处理器中的引脚、因为它会被上拉至 BAT 电压。 当堆栈器件在 SHUTDOWN 模式下向 BQ79600发送心跳音调且您希望 BQ79600进入验证模式时、该选项特别有用。  

    这两个引脚各不相同、并具有相应的用例。 您应该在使用反向唤醒的典型系统中同时使用这两种模式。

    此致、

    Bo