This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A2033PDBVR

Guru**** 2811155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520928/tps7a20-tps7a2033pdbvr

器件型号:TPS7A20

工具/软件:

您好、

我 在设计中使用了 TPS7A2033PDBVR。 评估期间、请注意、放置220Ω 铁氧体磁珠可提供与 VCC 等效的输出。 放置一个0Ω 电阻器可提供3.3V 的预期输出。 您能否解释一下为什么会发生这种情况?

谢谢你

此致、

Jeevan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeevan:

    TPS7A20需要一个具有低 ESR 的1µF 至200µF 输出电容器来实现稳定性。 在 LDO 和输出电容器之间添加铁氧体磁珠可有效增加电容器的 ESR 和 ESL (如 LDO 所示)、从而导致 LDO 变得不稳定。 这种不稳定可能以多种方式表现、包括振荡或完全丧失调节功能。

    我建议将 C102移至 LDO 输出或移除铁氧体磁珠。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    不错、但我添加了铁氧体磁珠作为噪声滤波器。 在这种情况下、铁氧体磁珠是否有任何特定值可确保正常工作。 我们尝试将 C101移至输出端、但观察到的结果仍然相同。

    此致、

    Jeevan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeevan:

    如果在 LDO 输出和负载之间添加铁氧体磁珠、必须确保先在 LDO 输出端直接添加一个电容器、然后再添加铁氧体磁珠、从而满足1µF 的最小输出电容要求。

    确保所选铁氧体磁珠电感和任何下游电容产生的谐振频率远超出大多数 LDO 误差放大器的典型10kHz-100kHz 带宽、还将有助于更大程度地降低出现稳定性问题的可能性。

    将铁氧体磁珠移至 LDO 输入端、同时确保具有足够的输入电容来支持应用的负载瞬态、还有助于提供额外的高频滤波、同时降低出现稳定性问题的风险。

    此致、

    Alex Davis